欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

配合的目的和基本方式

  • 2021.09.28 16:11:19
  • 米思米
  • 4451
点击收听全文语音朗读

 配合指对两个部件进行组合时的间距(间隙)的管理方法。组装塑料注射成型金属模具时,需要组合很多部件。因此,可以说,大量存在有“配合”。

 为使得通过确保部件之间拥有合适的间距量,来使部件的移动和固定成为各自所希望的状态,根据科学证明,配合成为进行部件设计所需的指引。在日本,在JIS B0401等当中有规定。

 配合基本上有以下三种方法。

(1)间隙配合

 指两个部件的尺寸公差不管处于怎样的状态,也一定能确保住间距的配合。

  ・推杆外形尺寸和型芯孔

  ・型芯销外形尺寸和型芯销孔

  ・滑动型芯外形尺寸和导轨宽度的尺寸等。

(2)过渡配合

 指根据两个部件的尺寸公差的组合,存在有间隙的情况和没有间隙的情况的配合。

  ・敲入型芯销来组装时等。

(3)过盈配合

 指两个部件的尺寸公差不管处于怎样的状态,也是长期无间距状态下的配合。

  ・定位销外形尺寸和定位销孔等。

 而且,配合有“基轴制配合”和“基孔制配合”这两种方式。在金属模具设计上,大部分是采用“基孔制配合”。

 在JIS标准中,若采用各自何种程度的配合来设定公差的话,那么是采用“间隙配合”、“过渡配合”还是“过盈配合”呢?这一指引使用具体的数值(μm)来标示出指标。因此,设计时,参考相关内容即可。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities